This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:错误#1965无法打开源文件"lwip/opt.h"

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817928/ccs-ek-tm4c1294xl-error-1965-cannot-open-source-file-lwip-opt-h

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在 LwIP 配置方面遇到问题、我从示例中复制了代码、并多次尝试将头文件路径添加到项目包含选项和文件路径搜索中、但没有结果。

然后,我更改了磁盘上头文件的安全权限,结果相同,如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为代码中的行是:

    #include "lwip/opt.h"

    为编译器的包含路径选项(Project Properties-> Build->Compiler->Include Options、--include_path)指定的路径应为 C:\ti\tivawared_c_series_2_1_4_178\third_party\lwip-1.4.1\src\include (或与您的 TivaWare 版本等效的路径)。

    您在项目中拥有的是这样吗? 如果是、如果错误仍然存在、请将 构建控制台的完整构建日志保存 到文件并附加到此处。