This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装依赖项检查失败_ libc6-i386

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817949/installation-dependency-check-fails_-libc6-i386

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我无法在 Ubuntu 18.04 LTS 上安装 CCS、因为安装期间的依赖项检查失败:

无法找到继续安装所需的32位系统库:
 libc6-i386
命令行中的依赖项检查提供:
/tmp/ccs_96434b22-cce3-49af-536c-f74e78f55f79/dependency-checker check_depends.sh
安装的 glibc 和 glibcxx 版本:2.27、N/A
glibc 和 glibcxx 的所需版本: 2.15、GLIBCXX_3.4.19
glibc_installed:2.27
glibc_required:2.15
正在检查 ext-depends.txt 中库的可用性...
完成。
 
libc6的 dpkg 结果为:
dpkg --list | grep libc6
II libc6:AMD64                   2.27-3ubuntu1                    AMD64       GNU C 库:共享库
II libc6-dev:AMD64               2.27-3ubuntu1                    AMD64       GNU C 库:开发库和头文件
II libc6-dev-i386                2.27-3ubuntu1                    AMD64       GNU C 库:用于 AMD64的32位开发库
II libc6-dev-x32                 2.27-3ubuntu1                    AMD64       GNU C 库:x32 ABI Development Libraries for AMD64
II libc6-i386                    2.27-3ubuntu1                    AMD64       GNU C 库:用于 AMD64的32位共享库
II libc6-pic:AMD64               2.27-3ubuntu1                    AMD64       GNU C Library:PIC 归档库
II libc6-x32                     2.27-3ubuntu1                    AMD64       GNU C 库:x32 ABI AMD64共享库
无法按照主机支持说明中的建议安装 libc6:i386:
sudo apts install libc6:i386
正在读取软件包列表... 完成
构建依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
软件包 libc6:i386不可用、但由另一个软件包引用。
这可能意味着封装缺失、已停产、或
仅可从其他来源获取
但是、以下封装替代了它:
 libdb1-compat tzdata
E:软件包"libc6:i386"没有安装候选程序
但是,libc6-i386安装正确。
有什么想法我可以做什么?
此致
Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到解决方案(或更好的原因):它适用于标准 Ubuntu 18.04 LTS、但在 WLS 下不适用于相同版本。 遗憾的是、其他 SDK 工具工作正常、您无需管理虚拟机。 也许有一天您可以解决这种依赖关系...