This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:未解析 C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.16/lib/rts6740.lib 中的 Symbol _main;args_main.obj

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817961/ccs-omap-l138-unresolved-symbol-_main-in-c-ti-ccsv6-tools-compiler-c6000_7-4-16-lib-rts6740-lib-args_main-obj

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

进行了比较

对于 GPIO 配置、

我在 CCS 中遇到错误、

未定义的首次引用


符号    
------     --------
_main    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.16/lib/rts6740.lib


但 RTS 支持库是编译器包的一部分。

所以、

在何处定义以及如何定义此库中使用的符号(_main)?


请帮助解决此错误吗?


这是我用于名为'sart4 '的项目的控制台窗口:-


****为项目 start4构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'生成文件:./start4.c'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.16/bin/cl6x -mv6740 --abi=coffabi -g --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.16/include --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.0/lib --include_path="C:/ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/examples/lcdkOMAPL138/demo /ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/include --include_path="C:/ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/include/c674x/omapl138 --include_path="C:/ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/drivers --include_path="C:/ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/include/hw --include_path="C:trabus_remonation="C:trabuse-board_display_pred=--trabus_trabuse-board.trabuse-board_display_display_suppremote_display_suppremote_display_tranag="-cn"--trabout_tranag_tranag_trab-board.tranag_suppremote_display_suppremote_display_suppremote_display_suppremote_
'完工建筑:./start4.c'
'
'生成目标:start4.out'
'调用:C6000链接器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.16/bin/cl6x /ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/examples/lcdkOMAPL138/demo /ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.16/include -mv6740 --abi=coffabi -g -define=omappl138 -diag_wrap=off -diag_warning=225 -display_error_number -z -m"start4.map"-stack_size=0x800 -heap_size=0x800 -i"/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.16/lib /ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/include/c674x/omapl138 /ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/include -display_error_ex-rom-rom-start4 -/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.0/lib -display_ram_linker -rom-/ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/include/hw -display_linep_ram_ram_ram_ram_modules=-/ti/OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_new/drivers -content-content_lineps.un_linep-core"-content_linep-core-over-track_ram_line-ram_ram_ram_ram_line_content-ov.track_ram_ram_ram_ram_ove"-content-content-content-content-content-content-content-content-content-content-content-content-content_lineps.un.track_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ove"-content-content-content-content-content-content-content-content_ov.

未定义的首次引用
符号
------ --------
_main C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.16/lib/rts6740.lib

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"start4.out"
>>编译失败
Makefile:140:目标'start4.out'的配方失败
gmake:***[start4.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****


此致、

Kshitika Bahekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kshitika Bahekar 说:
    在哪里定义和如何定义此库中使用的符号(_main)?

    您的程序应包含一个 main 函数、该函数在程序启动时由编译器 RTS 调用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经有 main 函数。

    它被命名为 start4.c、但现在我将其重命名为 main.c  


    错误未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    文件函数不同函数 main 在文件中定义。

    您所描述的是、您从重命名了一个文件 更改为 ,但链接器抱怨 的是,项目的任何文件中都没有名为 main 的函数。

    建议阅读:

    http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/program_structure/

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔