This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:可以#39;t 从 Resource Explorer 导入

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817255/ccs-msp432p401r-can-t-import-from-resource-explorer

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我接着安装了一个全新的 CCS 副本: 9.1.0.00010  

我打开 MSP432P401R (launchpad 板)的资源浏览器和筛选器。

导航至 driverlib 的示例。 我尝试导入哪个工程似乎无关紧要、它告诉我该工程是基于云的、我需要首先安装文件:这将安装 未定义的- v:3.20.00.06 在中:  

它会下载并放置在 c:\ti 中

当我重试时、提示我需要再次下载。 重复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    作为快速修复、您可以转到项目菜单并选择导入项目、从 MSP432 SimpleLink SDK 导入示例项目。  然后、您可以浏览到 SDK 的安装位置并导入示例。

    但是、我希望 Resource Explorer 能为您提供帮助、因为它是浏览示例和配套资料的更简单的方法。

    如果您转到用户文件夹、然后选择\ti\tirex-localserver-3.7.1\logs、则可以附加任何存在的日志。

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我可以重现此问题并提供更好的解决方法。

    移除 MSP432P401R LaunchPad 的滤波器。  当我清除后、我能够看到 SimpleLink MSP432P4 SDK 旁边的绿色箭头并导入示例。  如果我应用筛选器、箭头将变为灰色、我将获得与您相同的下载提示。  

    我已提交 REX-2655以跟踪问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信这将解决我的问题(我将在今晚的全新安装中尝试)。

    它会影响较旧版本的 CCS、但我想通过全新安装来清除这些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在还可以解决问题本身。  诀窍 是您必须删除 tirex-localserver-3.7.1文件夹。  如果您这样做、它将获取固定数据库、您将能够使用筛选器。  我已经尝试了、它对我来说很有用。

    此致、

    John