This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM5517:产品#39;XDAIS#39;v7.24.0.04当前未安装

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817324/ccs-tmdsevm5517-product-xdais-v7-24-0-04-is-not-currently-installed

器件型号:TMDSEVM5517

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我一直在使用此 EVM、并尝试从 PC 播放音频。

我已获得一个参考项目、该项目显示以下错误。

能不能有人帮我。

类型产品'XDAIS' v7.24.0.04当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manojit、

    由于您的项目指定它需要 XDAIS 7.24.0.04、因此会发生此错误。  CCS 一直无法发现兼容版本、并会出现该错误。  您的项目实际上是否使用 XDAIS?  您很可能不需要该产品。

    如果您转到项目的属性、  选择左侧的常规、然后在右侧单击产品。  然后、您可以选择项目所需的软件产品。  我会尝试取消选中 XDAIS。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它已删除所有构建错误。 我将告诉您该应用程序是否成功运行。

    谢谢、此致

    Manojit