This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:CCS v9.1编译错误。

Guru**** 2574245 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817186/ccs-tms320c6657-ccs-v9-1-build-error

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将从 v6.2迁移到 CCS v9.1。

我们可以使用 CCS v9.1、SYS/BIOS 6.46.06.00和 XDCTools 3.32.01.22成功构建。

但是、当我们 使用 XDCTools 3.51.03.28升级 SYS/BIOS 6.76.01.12时、我遇到以下错误。

谢谢。

Steve

****为项目 Project128构建配置12AEC ****

 

"C:\\ti\\ccs901\\ccs\\utils\bin\\gmake"全部

构建文件:"../app12AEC-cfg"

调用:XDCtools

"C:/ti/xdctools_3_51_03_28_core/xs "--xdcpath="C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages;C:/ti/ipc_3_42_00_02/packages;C:/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0/packages;C:/ti/mcsdk_2_01_02_06/demos;C:/ti/pdk_C6657_1_1_2_6/packages /ti/xdais_7_24_00_04/packages /ti/ccs901/ccs/ccs_base;C:/ti/bios_6_76_01_12/packages;C:/P4/DSP/App/60-151x-xx_KomodeDragon_dMP128Plus/Repository;C:/ti/uia_2_00_03_43/packages;C:/ti/xdais_7_24_00_04/examples;C:/ti/edma3_lld_02_11_07_04/packages;C:C66e.c:configt -dcp.c -rev -config.c -dcp.c -r.c -dcp.c -dcp.c -configt /ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.2。

正在制作 package.mak (由于 package.bld)...

正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...

从 package/cfg/app12AEC_pe66.cfg 配置 app12AEC-xe66 ...

subdir_rules.mk:19:目标'Build-1413783841-InProc '的配方失败

错误:xdc.cfg.Program:“c:/ti/xdctools_3_51_03_28_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包“ti.sdo.utils”与此编译中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。

JS:"c:/ti/xdctools_3_51_03_28_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!

gmake.exe:***[package.mak:204:package/cfg/app12AEC_pe66.xdl]错误1

JS:"c:/ti/xdctools_3_51_03_28_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。

gmaking[1]:***[Build-1413783841-InProC]错误1.

del Versioninfo.obj