This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:连接到目标时出错:(错误-275 @ 0x0)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/816821/ccs-launchxl-cc2640r2-error-connecting-to-the-target-error--275-0x0

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

在将仿真包版本8.2.0.00004升级后、我无法使用以下错误消息将程序刷写到 launchpad:

==== 德州仪器 XDS110 USB 调试探针/IcePick_C ===
连接到目标时出错:
(错误-275 @ 0x0)
轮询目标器件的尝试超出了其超时限制。
实用程序或调试器已请求目标器件为
针对特定数据或状态值重复访问。
由于最大数量的内置限制、此操作失败
轮询 JTAG 扫描路径时的尝试次数。
(仿真包8.2.0.00004)
===========================  重试/取消===================

有时、即使重新启动 CCS、我也无法避免此消息。
如何解决此问题?

我的 CCS 版本9.0.1

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到更新之前的工作情况、我可以想到对最新 TI 仿真器包和 XDS110调试探针所做的一个重要更改:默认 TCLK 速度。

    借助这种新的 emupack、一些性能改进可实现高达14MHz 的更高速度、默认设置为8MHz、经测试、该速度与 Launchpad 和开发套件兼容。 但是、这可能太高、具体取决于连接的长度和其他物理因素。

    在这种情况下、我首先尝试将 TCLK 降低到之前的默认值2.5MHz、看看您是否可以获得稳定的连接。

    详细信息可在下面的剪辑中看到、我在其中探讨了测试 TCLK 的各种场景。
    https://www.youtube.com/watch?v=mKxaztkCsYw&t=27s

    这可能只是巧合、但另一种情况是、此特定问题可能是由加载到目标的错误代码引起的。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/503371 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔