请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试观察 Matlab Simulink 范围内的 ADC 结果。 ADC 的输出采用整数格式。 但我想用实际的字值来看待它。 例如、如果输出为4096、则应在 Matlab Simulink 的范围内显示3.0的值。 我使用了 Matlab Simulink 的数据转换块、并将输出数据类型设置为 fixdt (1、32、19)。 但是、看到的值是整数类型。