This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v.9.1.0更新/软件安装失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815967/ccs-ccs-v-9-1-0-update-software-installation-failure

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚安装了 CCS v.9.1.0的新副本。 C6000编译器 v.8.3.4的自动更新失败、并显示消息

收集要安装的项目
时出现错误会话上下文:(profile=EPP、package.cpp、phase = org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、operation=、action=)。
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature、com.ti.cgt.c6000.8.3.win32、8.3.4
未找到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.cgt.c6000.8.3.win32_root、8.3.4 

尝试安装 C6000编译器 v.7.4.24也失败。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能是由一些维修活动造成的。  
    请重试。  

    更新到 v8.3.4时没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。 我也没有运气。 然后我卸载并重新安装了 CCS、现在它已正确更新。

    感谢您的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此页面 :http://www.ti.com/tool/TI-CGT
    以下载 CGT 安装程序。