This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS6.2是否支持 OMAP5912?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP5912, TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1168298/does-ccs6-2-support-omap5912

主题中讨论的其他器件:OMAP5912TMS320VC5509A

您好!

CCS6.2是否支持 OMAP5912器件? 我需要在 C55内核上调试应用。 在设置目标配置文件时、我可以看到 C5509器件(TMS320VC5509A)、但我看不到 OMAP5912器件。 CCS6.2是否需要添加任何芯片支持包才能支持 OMAP 器件?

谢谢、

凹痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、调光器、

    请注意、OMAP5912对于我们来说太旧了、无法提供设计支持(即、我们将无法回答有关该器件硬件或软件的任何问题)。 我们将主要限于向您提供现有资源。

    我假设您正在使用此处的 DSP/BIOS 软件版本之一?  https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/index.html

    看起来 DSP/BIOS 的最后一个版本支持 OMAP5912、并且旨在与 CCSv5.1配合使用:
    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/dspbios/5_42_02_10/exports/docs/Bios_5_42_02_10_release_notes.html 

    请注意、如果 CCS 的较旧版本没有新的软件版本、较新版本的 CCS 可能不支持较旧版本的 CCS 支持的器件。 如果您需要 CCS 方面的任何帮助、请告知我们、我会将您的问题发送给 CCS 团队。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。  

    我不需要 DSP/BIOS 支持、因为我正在处理在 OMAP5912芯片的 C55x 内核上运行的传统裸机代码。 (或者,即使我们正在处理裸机代码,具有特定的 DSP/BIOS 版本也会影响项目?) 我确实看到 CCS6.2支持 TMS320C55x 器件、但不支持 OMAP5912。  

    我是否可以向 CCS6.2添加任何芯片支持包、使其能够识别 OMAP5912?

    谢谢、

    凹痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、调光器、

    即使您没有使用 DSP/BIOS、我在上面的文章也告诉您 CCS5.1肯定可以与 OMAP5912配合使用。

    我将您的主题帖重新分配给 CCS 团队的一名成员、以评论 CCS6.2问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="529008" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1168298/does-ccs6-2-support-omap5912/4396401 #4396401"]我是否可以向 CCS6.2添加任何芯片支持包以识别 OMAP5912?

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161528/omap5912-ccs-version-that-supports-omap5912/4369274#4369274

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    这意味着我必须手动为 OMAP5912构建目标配置。 我会尝试一下。  

    是否有支持 OMAP5912器件以及 Blackhawk USB560v2 JTAG 仿真器进行调试的 CCS 版本?

    谢谢、

    凹痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前版本的 CCS 支持560v2和包含 OMAP5912 (ARM9、C55x)的 CPU。

    但是、您可能还需要了解如何尝试使用 CCS 8.3.1、因为它支持 OSK5912并具有相应的启动 GEL 文件。 有关更多详细信息、请参阅我上一篇文章中的链接。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    使用 OMAP5912的目标板是定制板。 在这种情况下、OSK5912 GEL 文件是否有帮助?

    谢谢、

    凹痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="529008" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1168298/does-ccs6-2-support-omap5912/4400444 #4400"]在这种情况下,OSK5912 GEL 文件是否会提供帮助?

    某些特定于电路板的内容可能会与您的定制电路板发生冲突。 但这是一个很好的起点。 您可以尝试在处理器论坛中创建一个新线程、以查看是否有人可以为 OMAP5912 (特定于 CPU)甚至 OMAP1610 (我认为 OMAP5912基于该文件)挖掘旧的 GEL 文件。 祝你好运。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 的帮助、感谢您的帮助。

    调光