This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:AWR1443运行区域占用检测错误

Guru**** 2558810 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/805308/ccs-awr1443-running-zone-occupancy-detection-error

Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

AWR1443es2.0评估版本在运行 lab0016_ZARE_OCC_14xx、 Run_ZARE_LOADING 时出错。 exe 在不支持第二条命令的设备上显示错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否尝试在不进行任何修改的情况下使用默认应用程序?
    如果您使用的是 AWR1443 ES2.0版本、则需要使用 SDK 1.2。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    你有更新吗? 我们需要更多信息来帮助您。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    由于我们没有听到您的声音、我将关闭此主题、但可以随意打开一个新主题!

    谢谢、

    Akash