This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 需要帮助、初学者

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/805567/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-help-needed-beginners

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: AWR1443BOOSTAWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有这个 AWR1443Boost 套件、它具有控制 器 TM4C1294NCPDT。 我需要有关引脚说明的帮助、还需要了解您是否有一些示例代码、这将非常有帮助。 我还想知道是否预编程了任何内容以及所有基本编码步骤。 我还想知道需要包含的库文件。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navadeep、
    是否要使用 AWR1443或 TM4C1294NCPDT 器件?

    在 AWR1443BOOST 上、仅 AWR1443器件可重复编程、而 TM4C1294NCPDT 用于用户目的。
    对于 AWR1443、您可以参考具有 mmw 演示应用的毫米波 SDK、该应用可以刷写到器件、甚至可以根据您的需要修改此代码。 有关更多详细信息、请参阅毫米波 SDK 用户指南(在毫米波 SDK 安装中)。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我可以获得任何示例代码的链接吗? 我们已经完成了用户指南、但对我来说并不清楚。 如果我可以获得一些示例代码,它会对我很有帮助,它可以指导我完成特定的应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navadeep、

    我们没有任何可以作为参考共享的代码。  

    谢谢、

    Raghu