This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:CC 版本的示例代码问题:9.0.1.00004

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/805382/ccs-msp430fr5969-sample-code-problems-with-cc-version-9-0-1-00004

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是一名学生、刚刚收到一个 MSPEXP430FR5969进行实验。  我下载了 CCS  版本:9.0.0.00004,以及电路板的示例代码。  代码版本为 MSP-EXP430FR5969软件示例 v1.04.01。

当我尝试按照说明导入代码时、我会收到以下消息:  

无法对工程"MSP-EXP430FR5969_Software_Examples"进行导入、因为无法对其元数据进行解释。 请联系支持部门。

我做了些什么、

谢谢、Achinoam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该工程可能非常旧、其中包含一些不再受支持的信息。 您从何处获得了软件示例? 您能否提供指向我可以从何处获取的链接?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、回复时间太长-这里有问题、我无法进入论坛。   

    示例代码是通过 Resource Explorer 提供的示例代码-  

    MSP-EXP430FR5969 1_04_01_00

    我下载 了 MSP-EXP430FR5969_Software_Examples.zip、该文件来自该链接。  是否有更多更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Achinaom Perelmuter"]是否有更新内容?

    您是否查看了 MSP430Ware 中的示例?

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIke1OHE7Rlwk1QY0-NI7Q__IOGqZri__LATEST