This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:Gmake:target 和#39;all'不会因为错误而重做。

Guru**** 1729330 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, MOTORWARE, DRV8305-Q1EVM, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/804641/ccs-launchxl-f28027f-gmake-target-all-not-remade-because-of-errors

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件: MOTORWAREDRV8305-Q1EVMDRV8305

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好   

 H.W LAUNCHXL-F28027F 和 Boostxl8305  

 S.W:MotorWare LAB02C

 

 我在我的笔记本电脑上安装了 code composer (v9.01)(Win10 64位)

 n`t、如果没有 Err、我无法成功编译  

 我得到2类2错误

 一个是 gmake:***没有使目标'C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/src/proj_lab02c.c '成为'proj_lab02c.obj'所需的规则。   

 另一个是"gmake:target 'all' not remake because of error."  

 请向我建议为何生成 Err  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    在屏幕截图中、它显示源文件 proj_lab02c.c 在 Project Explorer 视图中具有感叹号图标。 这通常意味着资源未解析为文件系统上的正确路径。 您可以通过 在 Project Explorer 视图中右键单击该文件来进行检查、转至 Properties->Resource 并检查那里的路径。 如果位置不正确、您可以通过单击"编辑"直接从此处修复。  

    这就是我对正确编译的工程的样子。 源文件的路径相对于路径变量 MW_INSTALL_DIR。 您可以转到项目的“属性”->“资源”->“链接资源”的“路径变量”选项卡,检查变量的设置。

    请告诉我们这是否有助于解决错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望上述建议有助于解决这个问题。 我将关闭此主题、但如果问题未得到解决或您需要进一步支持、请随时在下面发布包含更新的回复。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍对此问题有疑问、请提供更多详细信息。 具体 而言、机器的屏幕截图显示了 proj_lab02c.c 的资源路径和完整的构建日志、这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意支持
    但我不能n`t 我的问题
    请参考我的构建日志...



    ****为项目 proj_lab02c 构建配置闪存****

    "C:\\ti\\ccs9011\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/cpu/src/32b/f28x/f2802x/CodeStartBranch.asm
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g -define=flash -define=fast_rom_V1p7 -define=guarit_predproc-d_exit_guarity=/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/cpu/src/32b/f28x/f2802x/CodeStartBranch.asm -"predproc-d_exit_brom_brom_brom_display_guiding_defination="-ination_sension_guarit_band_defination="-"-ination_defination_real-proband_defination_sband_defination_sensit_
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/cpu/src/32b/f28x/f2802x/CodeStartBranch.asm
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/adc/src/32b/f28x/f2802x/adc.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include /ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/adc/src/32b/f28x/f2802x/adc.c "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_V1p7 -define=dproc-pred_displaying_dawarning="ase_ase_ase_d_guiding_daprines=d_inue_d_guiding_dapring_daprinese-over-ines=d_guiding_daprinese-over-inese-over-from-ines_daprines_daprines_daic
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/adc/src/32b/f28x/f2802x/adc.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/clarke/src/32b/clarke.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=from_prelisting="ase_proc-d_raid_guarit_d=/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/clarke/src/32b/clarke.c -pred_guarit_ines=d_guarit_inese-over-d_guarit_guarit_guarit_ines=d_guarit_guides=-"-2x_guidese-f_guarit_guides=-
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/clarke/src/32b/clarke.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/clk/src/32b/f28x/f2802x/clk.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include /ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/clk/src/32b/f28x/f2802x/clk.c "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-ge-define=flash -define=fast_rom_v1p7 -define=clus_guarites=pricon_f-225"-proc-pred_guidese-over-d_guarit_guidese-over-inese-over-d_guiding_dapring_dapring_daprines=d_guiding_daprinese-inese-f_guarit_guidese-f_guides
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/clk/src/32b/f28x/f2802x/clk.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/cpu/src/32b/f28x/f2802x/cpu.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=from_defination="ase_display_guarit_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/cpu/src/32b/f28x/f2802x/cpu.c -prelisting_from_us_over-from_diaging_dapricon_-"-"-"-proc-proc-display_guarit_guarit_guides=raine_p225-prine_brom_guide-over-d_guide-over-f
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/cpu/src/32b/f28x/f2802x/cpu.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/ctrl/src/32b/ctrl.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=proc-pred_guarites=ctrlas_guarit_guarity-"-2x_guides=/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/ctrl/src/32b/ctrl.c -pred_guarit_inese-over-f_guidese-f_guidese-f_guidese-over-inese-f_guidese-f_guarit_guides=tran_guidese-f
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/ctrl/src/32b/ctrl.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/drvic/drv8305/src/32b/f28x/f2802x/drv8305.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g -define=flash --define=rom_V1p7 --define=proc-define_guarites=v225-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/drvic/drv8305/src/32b/f28x/f2802x/drv8305.c -prelisting_from_dwarning_defination=v305"-ov_guiding_drand_daprines"-ov_guiding_defination=v225-
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/drvic/drv8305/src/32b/f28x/f2802x/drv8305.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/filter/src/32b/filter_fo.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include /ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/filter/src/32b/filter_fo.c "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-ge-define=flash -define=fast_rom_v1p7 -define=from_defination="ase_display_guarit_guarit_f=rainus_guarit_be-f_guarit_guides=-"-2xf_guarit_guides=ine-f_guidese-f_guidese-f_over-d_guidese-f_guarit_guides=inese-f_
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/filter/src/32b/filter_fo.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/flash/src/32b/f28x/f2802x/flash.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash -define=fast_rom_v1p7 -define=from_warning_diaging="ase_from_prelisting_from_over-from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/flash/src/32b/f28x/f2802x/flash.c -pred_over-from_diaging_daprinue_display_over-from-"-rom-rom-rom_dapricon_over-band_dapricomine_display_over-from-"-"-over-f_
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/flash/src/32b/f28x/f2802x/flash.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/gpio/src/32b/f28x/f2802x/gpio.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-gb -define=flash --define=fast_rom_v1p7 --define=proc-pred_guides=gp225-"prelisting_from_guide-over-from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/gpio/src/32b/f28x/f2802x/gpio.c -pred_probrom-inue_display_guidation_dapring_defination=raination_defination_defination_dapr-"-ination=gp225-gp225-inus_probrom-prob
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/gpio/src/32b/f28x/f2802x/gpio.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src/hal.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_V1p7 -define=raid_from-prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src/hal.c -pred_inue_intranuation_real-ination_rebuild_guarity-"-2x_guarit_guides=rand_daprinese-over-f_guarit_guidese-inese-inese-over-f_guarit_guidese-f_guarit_
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src/hal.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/ipark/src/32b/ipark.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-ge-define=flash -define=fast_rom_v1p7 -define=raid_guarit_guarity-"280d_prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/ipark/src/32b/ipark.c -pred_independence_page-"-sing_dapricon_guide-f_guides=ine-f_guidese-over-f_over-f_over-inese-over-from_daprisd_over-from_daprisot-in
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/ipark/src/32b/ipark.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/memCopy/src/memCopy.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=d_membonus_prelisting="ase_ase_brom_copy_drievals=/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/memCopy/src/memCopy.c -copy_dwarning_defination_real-probrom-"-over-d_over-ination_real-copy_dawarning_dapring_dapring_dapring_dapring_dapring_dapring_dapring="-
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/memCopy/src/memCopy.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/offset/src/32b/offset.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=d_offset-"pred_guarit_d_guarites=/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/offset/src/32b/offset.c -"280_prelisting_from_over-d_over-d_indication"-pred_offset-"-sensit_over-d_over-d_over-ination_diaging_dapring_defination=rand_daprendit_over-ination=  
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/offset/src/32b/offset.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/osc/src/32b/f28x/f2802x/osc.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=from_prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/osc/src/32b/f28x/f2802x/osc.c -pred=use_intradrom-pred_us_over-ination_real-ination_diaging_dapring_defination="-"-ination_sensive-over-d_inue_display_over-from-ination_daprendit_over-from-"-ination_daprinue_
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/osc/src/32b/f28x/f2802x/osc.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/park/src/32b/park.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=raid_guarity-"ase_prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/park/src/32b/park.c -pred_guarit_guides=raide-f_guarit_d_guidese-over-d_guarit_guidese-over-inese-over-f_guarit_guidese-d_guidese-f_guarit_guides=inese-
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/park/src/32b/park.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/pid/src/32b/pid.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_V1p7 -define=from_prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/pid/src/32b/pid.c -pred_guarity-"pid_guarit_d_ines=d_guarit_guarit_inese-f_guarity-"-2x_guide-f_guide-f_guides=inese-over-f_guarit_guide-f_guidese-f_ines
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/pid/src/32b/pid.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pie/src/32b/f28x/f2802x/pie.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=from_prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pie/src/32b/f28x/f2802x/pie.c -pred_proc-display_rom_dapricon_guarit-"-2x_guide-over-d_ines=rainu_guarit_guarit_guide-f_guides=d_ines=d_guarit_guides=d_ines=-"-ines_ines
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pie/src/32b/f28x/f2802x/pie.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pll/src/32b/f28x/f2802x/pll.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_V1p7 -define=pricon_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pll/src/32b/f28x/f2802x/pll.c -prelisting_from_rom-pred=gover-from_rom_over-from-pred_over-guarit_prendit_guarity-"--pred_guarit_guarity-"-2x_prines=rand_daprine_p225-prine-over-f_guide-
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pll/src/32b/f28x/f2802x/pll.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pwm/src/32b/f28x/f2802x/pwm.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=raid_from-prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pwm/src/32b/f28x/f2802x/pwm.c -pred_over-from_dwarning="ase-over-from_diaging_dapring_diaging_dapricomines=-"-"-over-from_over-from_over-from_over-from-over-from-over-from-over-from-
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pwm/src/32b/f28x/f2802x/pwm.c
     
    gmake:***没有使目标'C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/src/proj_lab02c.c '成为'proj_lab02c.obj'所需的规则。
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pwr/src/32b/f28x/f2802x/pwr.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=raid_from-prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pwr/src/32b/f28x/f2802x/pwr.c -pred_over-from_dwarning="ase-over-p225--prelisting_over-from_over-from_daprendit_over-from-over-from-over-from-over-from-over-from-over-from_daprendit_over-from-
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/pwr/src/32b/f28x/f2802x/pwr.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/spi/src/32b/f28x/f2802x/spi.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_V1p7 -define=from_superation_diaging="ase_prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/spi/src/32b/f28x/f2802x/spi.c -rom_over-from_driendit_over-from-"-simination_real-proc-display_guarit_di_brom-"-simines=d_prelisting_over-d_guarit_guarit_ines=-"-"2-ase_display_
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/spi/src/32b/f28x/f2802x/spi.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/svgen/src/32b/svgen.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802gmakex/src -include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include --include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src --include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 -g --define=flash--define=fast_rom_v1p7 --define=use_display_guarites=pricon_d=/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/svgen/src/32b/svgen.c -proc-pred_guiding_decomines=us_over-inue_display_guarit_guarity-ines=us_guarit_guarit_guides=d_guide-d_guides=inese-d_guarit_guides=inese-d_ov
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/svgen/src/32b/svgen.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/timer/src/32b/f28x/f2802x/timer.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=delive-from_diag_prelisting_from-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/timer/src/32b/f28x/f2802x/timer.c -pred_proc-display_proc-raus_driot_guarit_d=d_guarit_ines=d_guarit_ines=d_proc-proc-intrand_guarit_guarit_guides=d_guarit_inese-d_guar
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/timer/src/32b/f28x/f2802x/timer.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/traj/src/32b/traj.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include /ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/traj/src/32b/traj.c "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=raid_defination="-proc-proc-display_raid_dapring_defination=raination=rainu_guiding_dapring_daprinese-f_guiding_daprines=-"-ines_daprines_daprinese-probrom-ines_definu_guiding_defination=-
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/traj/src/32b/traj.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/usDelay/src/32b/f28x/usDelay.asm
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include /ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/usDelay/src/32b/f28x/usDelay.asm "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=delive_delive-from_defination="ase_display_delive-from-delive-from_dawarning_daication"-"-delive-from_over-from-delive-over-from_daication"-delive-over-from-delive-over-from_da_daprendit_over-d_over-d_
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/usDelay/src/32b/f28x/usDelay.asm
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/user/src/32b/user.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_V1p7 -define=from_prelisting_from-"-pred_use_intrad_band_diag-"-"-2x_guarit_over-d_guarit_guides=/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/user/src/32b/user.c -"-us_guarit_over-d_over-d_guarit_guidese-over-d_ines=us_over-inese-over-d_
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/user/src/32b/user.c
     
    编译文件:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/wdog/src/32b/f28x/f2802x/wdog.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -Ooff -include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802x/src -"-include_path="C:/ti/ccs9011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.1.LTS/include "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_foc/boards/drv8305-q1evm_revA/f28x/f2802xF/src "-include_path="C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18 "-g"-define=flash "-define=fast_rom_v1p7 -define=wproc-display_rad=raid_guarit_guarity-"pring_diag_guarit_d_guides=w225-/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/wdog/src/32b/f28x/f2802x/wdog.c
    完工:"c:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/drivers/wdog/src/32b/f28x/f2802x/wdog.c
     
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右键点击 Project Explorer 中的"proj_lab02c.c"、然后在上下文菜单中选择"Properties"。 然后截取 Properties (属性)对话框的屏幕截图、如下所示:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki