This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:安装新 SDK 后构建旧工程时出错

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/804111/ccs-cc1310-error-during-build-of-old-project-after-installing-new-sdk

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件: CC1190SYSBIOSCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、大家好、

我使用 CCS 版本:8.3.0.201810301800 内部版本 ID:N201810301800、并且我最近下载并安装了用于 CC1310的3.10.00.11。 我的系统是 Windows 10 64位 Pro。 从那时起、我无法构建两个特定的较旧项目(我们称之为 P1和 P2)、不幸的是、这两个项目最为重要。 这两个项目位于本地存储库中。 存储库不在 CCS 的标准工作区文件夹中(C:\User...\Documents\CCS\Workspace\...) 但在另一个中。 这与我的 CCS 项目浏览器中的其他项目不同。

如果我将旧版本的 P1或 P2重要到 CCS 中、他们会顺便构建好。 如果我转到"Project properties"->"Resource"并检查位置、它会指向 git 存储库文件夹、当我要编译工程时、我会针对所有 obj 文件收到以下错误:

没有任何规则可使目标'C:/Users/.../Documents/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/board_gpio.obj '成为'All'所需的目标'C:'。

对于所有 subdir_rules.mk 文件、此错误也会多次出现。

 ***混合隐式规则和普通规则:已弃用语法   subdir_rules.mk

有趣的是、错误指向 CCS 的原始工作区。

我假设在新 SDK 的安装和/或导入过程中某些编译设置已被某种程度的混淆?

我到目前为止尝试的是什么

  • 在安装 SDK 之前将计算机设置回旧还原点
  • 在 Git 历史记录中使用较旧的承诺是无效的
  • 将备份文件复制到 git 工作区

我的问题:

  1. 如何解决此问题的任何想法
  2. 我能否将旧版本的 P1和 P2导入 CCS 并以某种方式将它们设置为 P1和 P2 git 历史记录的标题? 不确定这是否合理、但我不想丢失 git 历史记录、只需使用备份并创建新的 git 存储库)

希望大家能帮我

此致

SLV1n

PS:完整日志:


"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
 
编译文件:"../Tools/app.cfg
调用:XDCtools
"c:/ti/xdctools_3_50_07_20_core/xs "--xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source;C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/kernel/tirtos/packages;C:/ti/xdctools_3_50_07_20_core/packages /Users/XXX /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/common;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.are.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC1350F128 /Users/XXX /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/common/boards -r release -c "C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.2.LTS /Users/XXX -compileOptions "-mv7M3 -code_state\-16 -float_target.arelf_elf_me.ccs_cn/texctrade_cn/sensor/cn/secensor/tradc/10nes=-cn/secnes\ccs_tradc/10pnes\ccs_tradc/v9_cn/secensor/cn/secnes\ccs_tradc/10pines\ccs_tradc/10nes\ccs_tradc/cn/secors/tines\ccs_tres\ccs_10pnes\ccs_10pnes\ccs_10pnes\ccs_tradc/cn/secnes\ccs_tradc/cn/secnes\ccs_10pines\ccs_10pines\ccs_10pnes\c /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/common/api/inc /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/common/boards/CC1310_CC1190 /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/common/boards/CC13X0_LAUNCHXL /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/common/boards/subg include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/common/util -"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/common/inc --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/heapmgr --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/stack/src --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ti154stack/stack/tirtos/inc /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/hal/src/target/_common /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/osal/src/inc /Users/XXX /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/services/src/sdata --include_path=/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/hal/src/target/_common/cc13xx --include_path=/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/services/src/aes --include_path=/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/hal/src/inc:cc_sensore="/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/icall/src/inc --include_path="c:ccs_path=/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/services/src/nv/cc26xx --include:ccs_path="cn"/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/stack/src/icall --include_tradc/tres_sensore="ctrines_sensor"/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/services/src/appasrt:ctrate-ctr.com.cn"/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/services/src/saddr:cc10pines"/content_path=--include_path=--include_path=/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx/subg /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/inc/cc13xx /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/rom /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/inc /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/high_level /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/fh include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/ti154stack/tracer -"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ble/src/boards --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ble/src/inc /ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/devices/cc13x0/inc /Users/XXX --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/ble/src/controller/cc26xx/inc --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/devices/cc13x0/driverlib --include_path="c:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36/source/ti/devices/cc13x0 /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.2.LTS/include --include_test=cn/srand_define_define -ccs_exctrads=xines=ccs_define --exctrad_define xines=xines_defines=xines=ctradcs_define --ines_sensor_tradcs_define --ines=xines=xines_sensor=ctradcs_define --ines=xines_sensor_trador_ex-ctradcs_ex-ctrates=xines=xines=xines=xines=xines=xines=xines_sensor=xines=xines=xines=xines_sensor_ex-ctrategines=xines=xines=xines=xines=xines define=xUSA --define=test_data --define=xTEMP_SENSOR --define=xBOOSTXL --define=AUTO_START --define=xASSET_LEDs-define=NV_RESTORE --define=RF_MULTI_MODE --define=power_MEAS_MEAS=max_TABLE_PIN=3 -define=xCCFG_CL_CONFIG=xCFG_END=0xCFG_CL_END=0xCFG_CL_END=CL_END=CL_END=0x430_CL_END=CL_END=CL_CONTACT_CLK_CONTACK_CONFIG_END=0x430_END=CL_END=0xCFG_CL_END=0xCFG_CL_END=CL_END=0x430_END=CL_END=CL_END=CL_END=CL_END=CL_END=CL_END=0xCFG_CL_END=CL_END=0x430_END=CL_END=CL_END define=stack_library --define=ICALL_Lite --define=RCN_app_assert --define=HAL_assert_spin --define=ICALL_hook_abort_Fdiag=halAssertHandler --define=xDC_run_Log_disable_all --define=ench_en_ench_ench_off-ench_ench_ench_ench=ench_ench_off-ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench=ench_off-ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench=-ench_ench_ench_ench=ench_off-ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench=-ench_off-ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench=-ench=- ASM_directory="C:/Users/XXX /Users/XXX /Users/XXX - XXX/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_tIDA_PINs/sensor_cc1310lp\"-list_directory="C:/Users/XXX /Tools/app.cfg - XXX/CS/CSensor/Workspace/sensor_cc1310lp\_sensor_cc13pines/sensor_cc10pinor_cc10pines/sensor_cc13pines"/tines/sensor_cc10pensor/cc10pines/sensor/cc10pines/sensor/cc10pines/sensor/cc10pinor/cc10pines/sensor/cc10pines/sensor_cc10pines/sensor/cc10pines/sensor/cc10pines/sensor/cc13pinor/cc10pinor/cc10pines/ccs_cc13
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
正在从 package/cfg/app_pem3.cfg 配置 app.xem3 ...
正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
正在开始构建库源...
使 C:/Users/XXX-~1/DOCUME~1/0_GITR~1/CC1310~1/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINS/Tools/src/sSYSBIOS/ROM_SysBIOS.aem3...
gmake[1]:进入目录`C:/Users/XXX-~1/DOCUME~1/0_GITR~1/CC1310~1/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/Tools/src/SysBIOS'
gmake[1]:没有为`all '执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/Users/XXX-~1/DOCUME~1/0_GITR~1/CC1310~1/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/Tools/src/SysBIOS'
已完成库构建。
clem3封装/cfg/app_pem3.c……
application/iCall/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/LaunchPad/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
application/iCall/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX 的旧配方
application/LaunchPad/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/iCall/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/LaunchPad/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/LaunchPad/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/iCall/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
application/MAC/FreqHop / subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
application/LaunchPad/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX 的旧配方
application/MAC/FreqHop / subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/LaunchPad/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/MAC/FreqHop / subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/MAC/FreqHop / subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/工作区/传感器_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/LaunchPad/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/工作区/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
application/MAC/HAL/common/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX '的配方
application/MAC/FreqHop / subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX '的旧配方
application/MAC/HAL/common/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/MAC/FreqHop / subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/MAC/HAL/common/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/MAC/HAL/common/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/工作区/传感器_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/MAC/FreqHop /subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/工作区/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
application/MAC/HAL/target/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
application/MAC/HAL/common/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX '的旧配方
application/MAC/HAL/target/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/MAC/HAL/common/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/MAC/HAL/target/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/MAC/HAL/target/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/工作区/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/MAC/HAL/common/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/工作区/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
application/MAC/high/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
application/MAC/HAL/target/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX 的旧配方
application/MAC/high/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/MAC/HAL/target/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/MAC/higher/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式规则和普通规则:已弃用语法
application/MAC/highperature/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/MAC/HAL/target/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/工作区/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
application/MAC/lowlevel/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
application/MAC/high/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX 的旧配方
application/MAC/lowlevel/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/MAC/highhigher/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/MAC/lowlevel/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/MAC/低级/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/工作区/传感器_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/MAC/highortier/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
application/MAC/OSAL/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
application/MAC/lowlevel/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX 的旧配方
application/MAC/OSAL/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/MAC/lowlevel/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/MAC/OSAL/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/MAC/OSAL/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/工作区/传感器_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/MAC/低级/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/工作区/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
application/MAC/startup/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
application/MAC/OSAL/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX 的旧配方
application/MAC/startup/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/MAC/OSAL/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/MAC/startup/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/MAC/startup/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/MAC/OSAL/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/工作区/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
application/PALNA/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
application/MAC/startup/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX 的旧配方
application/PALNA/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/MAC/startup/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/PALNA/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/PALNA/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/MAC/startup/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
应用程序/服务/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
application/PALNA/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX 的旧配方
应用程序/服务/子目录规则.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
application/PALNA/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/Services/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
应用/服务/子目录规则.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/工作区/传感器_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
application/PALNA/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
application/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'C:/Users/XXX 的配方
应用程序/服务/subdir_rules.mk:9:警告:忽略目标'C:/Users/XXX 的旧配方
application/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'-'的配方
应用程序/服务/子目录规则.mk:9:警告:忽略目标'-'的旧配方
application/subdir_rules.mk:8:***混合的隐式和普通规则:已弃用语法
application/subdir_rules.mk:9:警告:覆盖目标'XXX/CCS/CCS/工作区/传感器_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的配方
应用/服务/子目录规则.mk:9:警告:忽略目标'XXX/CCS/CCS/工作区/传感器_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/%.obj'的旧配方
已完成构建:"./Tools/app.cfg
 
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINS/sensor_cc1310lp/obj/iCall.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/iCall_cc260.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/Workspace/s/sensor_sensor_cc1310lp'。
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/iCall_lite_translation.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/s/sensor_sensor_cc1310lp
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/CC13X0_LAUNCHXL.obj'成为'All'所需的目标。
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/board_gpio.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/s/sensor_gpio.obj
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/board_key.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_sensor_cc1310lp_v
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/board_lcd.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/Workspace/s/sensor_cc1310lp_v9_v
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/board_led.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_sensor_cc1310lp_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/fH_global.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CC/CCS/Documents/Workspace/s/sensor_sensor_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/hal_appasrt.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/s/sensor_sensor_cc1310lpc.
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/dbg.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CCS/Documents/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/hal_AES.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CCS/Documents/Workspace/sensor_sensor_cc1310lp'。
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/hal_CCM.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_vobj。
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/hal_flash_wraper.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_sensor_cc1310lp_v9_ov
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINS/sensor_cc1310lp/obj/hal_rtc_wraper.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_sensor_cc1310lp_v9
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/hal_Trng_wraper.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_wraper.obj'
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/pwrmon.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_sensor_cc1310lp
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/hMAC_global.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/s/sensor_sensor_cc1310
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/mac_cfg.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_obj'。
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/LMAC_global.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_global.
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/mac_settings.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Ccs/Workspaces/sensor_cc1310lp_v9_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/osal.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CCS/Documents/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/osal_bufmgr.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/s/sensor_bufmgr.obj'
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/osal_clock.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_sensor_cock.obj'。
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/osal_memory_iCall.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/s/sensor_sensor_cc1310lp_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/osal_pwrmgr.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/s/sensor_sensor_pwrmgr
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/osal_timers.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_sensor_timers.obj'。
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/iCall_startup.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CWorkspaces/sensor_cc1310lp_v9_vobj
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/macstack.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_sensor_cc
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/osaltasks.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CCS/CWorkspaces/sensor_sensor_cc1310lp
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/board_palna.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_sensor_cc1310lp_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/nvocop.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_vob
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/nsoctp.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_sensor_cc1310lp_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/saddr.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/api_mac.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/s/sensor_sensor_cc1310
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/ccfg.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CC3.obj'。
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/jdlc.obj 成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_v9_t
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/mac_user_config.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_sensor_cc1310lp_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/main.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CCS/Documents/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/sensor.obj'成为'All'所需的目标'C:- XXX/CCXX/CCS/Documents/Workspace/sensor.obj'。
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CSDK/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/ssf.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/timer.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/CCS/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/UART_printf.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/s/sensor_sensor_cc1310
gmake:***没有规则使目标'C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/CWorkspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/util.obj'成为'all'所需的目标'C:- XXX/CCS/Documents/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_v9
 
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以共享您的项目吗? 我现在只需要项目元数据文件(项目文件夹中的3个.*项目文件)。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我已经附加了这些文件、与项目相关的更多详细信息包含 IP、因此如果您需要更多信息、我希望通过 PM 发送给您。

    感谢你的帮助

    e2e.ti.com/.../sensor_5F00_cc1310lp_5F00_v9_5F00_TIDA_5F00_PINs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="slev1n">这两个项目位于本地存储库中。 存储库不在 CCS 的标准工作区文件夹中(C:\User...\Documents\CCS\Workspace\...) 但在另一个中。 这与我的 CCS 项目浏览器中的其他项目不同。[/quot]

    将工程导入到工作区中时、我假设没有启用"copy into workspace"选项? 项目保留在其原始位置?

    [引用用户="Slev1n"]

    没有任何规则可使目标'C:/Users/.../Documents/CCS/Workspace/sensor_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp/obj/board_gpio.obj '成为'All'所需的目标'C:'。

    对于所有 subdir_rules.mk 文件、此错误也会多次出现。

     ***混合隐式规则和普通规则:已弃用语法   subdir_rules.mk

    有趣的是、错误指向 CCS 的原始工作区。

    [/报价]

    当您提到"原始"工作区时、这不是当前正在使用的工作区?

    此外、当前使用的工作区位置是什么?

    我看到的路径如下:

    [引用用户="SLV1n"]"C:/Users/XXX - XXX/CCS/CCS/工作区/传感器_cc1310lp_v9_TIDA_PINs/sensor_cc1310lp

    我假设"XXX - XXX"不是真正的用户名、而是您出于隐私原因而替换的用户名。 但实际用户名的格式是什么? 我问、因为用户名中的空格可能会导致构建问题、建议避免使用(在用户名中或路径中的任何位置)。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/740719

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki-Soo Lee">将项目导入到工作区时,我假设没有启用“复制到工作区”选项? 项目保留在其原始位置?[/报价]

    如果我记得正确、我已经将项目从 Resource Explorer 导入到 CCS 中并在其他位置创建了一个存储库、因此位置会自动更改?!

    项目的当前工作区是 C:\Users\XXX\Documents\0_Git repositors\CC1310 Sensor Example v1

    [引用 user="Ki-Soo Lee">我假设"XXX - XXX"不是真正的用户名、而是出于隐私原因而替换的用户名。 但实际用户名的格式是什么? 我问、因为用户名中的空格可能会导致构建问题、建议避免使用(在用户名中或路径中的任何位置)。  [/报价]

    是的、我的计算机的帐户名的格式为"XXX - XXX"、其空间与路径的其他部分相同。 我注意到 Project Explorer 中的 CCS 工程名称不能包含空格、但我自己的 Windows Explorer 路径名称从未出现问题、而我唯一遇到问题的是这两个工程、尽管其他工程在路径中的某个位置也有空格。

    我自己可以更改所有内容以避免空格或其他非字母数字的内容、但是、我记得更改路径可能会导致存储库出现严重问题(或者此时是否出错?) 但是、如果这是您唯一想到的事情、那么我将尝试、因为替代方法还意味着创建新的存储库...这很奇怪、因为它在安装新 SDK 之前就能正常工作、而在其他情况下、空间根本不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到、如果我进入项目的属性->资源->链接的资源->路径变量(选项卡)、工作区设置为 C:\Users\XXX\Documents\CCS\Workspace...、因此项目的工作区是原始工作区。 但是、在->资源下 、路径不同、并指向我的 git 存储库文件夹

    编辑:

    如果我将工程文件夹从 git 存储库复制到我的原始 CCS 工作区..Documents\CCS\Workspace\... 编译顺利、没有错误。 然后、我将 git 存储库位置更改为:C:\0_Git_Repositories\cC1310_Sensor_Example_SDK2\sensor_cc1310lp_v9_TIDA_pins

    因此、不会出现非字母数字的情况。 但是、再说一次、我无法编译并获得与以前相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="SLV1n">我刚刚注意到、如果我进入项目的属性->资源->链接的资源->路径变量(选项卡)、工作区设置为 C:\Users\XXX\Documents\CCS\Workspace...因此项目的工作区是原始工作区。 但是、在->资源下 、路径不同、并指向我的 git 存储库文件夹

    此选项卡很适合检查。 确保这里的所有变量都指向有效位置。 由于您从 Resource Explorer 导入到工作区、然后在工作区外手动将工程复制到您的 repo 中、因此某些变量可能无法指向正确的位置。

    还请检查您的目录说明符选项。 确保路径正确、尤其是对于目标文件。 确保{TEMP_ROOT}指向所需的位置(它是在前面提到的路径变量选项卡中定义的。 您还可以尝试将模式设置为"自动"

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没有写下我的结论。

    我无法解决该问题。 我使用新 SDK 创建了一个新的存储库、并手动实施了我个人对旧 SDK 的重要更改。

    要继续使用我的旧存储库、我有一个权变措施。 我仍然可以在损毁的存储库项目中切换到不同的提交、但我无法编译它。 因此、如果我需要检查我在旧版提交中所做的不同工作、我会切换到它并手动检查有趣的代码部分、并根据新 SDK 将其实施到新项目中。

    此致

    SLV1n