This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:无法使用 SPI 通信观察 UART 控制台中的发送数据

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/800394/ccs-tm4c1294ncpdt-not-able-to-observe-the-transmitting-data-in-uart-console-using-spi-communication

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

HII、

我使用的是 TM4C1294NCPDT 器件型号和 Code Composer Studio。 我的 LaunchPad 也充当主设备和从设备..

主器件引脚配置为:

PA2 ------ SSI0CLK

 PA3 ---- SSI0FSS

 PA4 ---- SSI0XDAT0         // MOSI

 PA5 ------ SSI0XDAT1       // MISO

 从 器件引脚配置为:

PD3 ------ SSI0CLK

 PD2 ---- SSI0FSS

 PD1 ---- SSI0XDAT0         // MOSI

 PD0 ------ SSI0XDAT1       // MISO

我无法在 UART 控制台中观察到数据,但在控制台中显示 “失败”....

请仔细阅读以下代码。 有没有要添加的新内容。

 e2e.ti.com/.../spi.txt

谢谢、此致、

Venkatadri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何连接这两个 SSI 的? 您对引脚//MOSI 和//MISO 的评论不正确。 在此器件上、SSInXDATA0是主机和从机传统模式下的发送引脚、SSInXDATA1是接收引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到您的反馈、因此我认为您已经解决了这个问题。 如果不是、请回复此帖子或启动相关帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Crosby:

    很抱歉耽误你的回答。 主席先生,我的问题已得到解决。

    谢谢、此致、

    Venkatadri