This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280270:在调试视图中、表达式不会实时更新。

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280270, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/804881/ccs-tms320f280270-in-debug-view-expressions-are-not-updating-realtime

器件型号:TMS320F280270
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我已经为 TMS320F280270设计了一个板、并且我已经在这个板上工作了3个月、  

我可以使用 XDS110从 CCS-7调试窗口轻松地对实时进行编程和调试。

但就在今天:我能够将程序上载到微控制器,并且在“调试”视图中打开实时更新,但变量值没有更新。

我尝试对其进行了3-4次编程。 但观察结果是一样的。

我尝试了 UNIFLASH 工具。 它可以成功加载程序的输出文件。

但是当我验证程序加载时,它显示我没有连接目标。 在左上角,我还可以看到:已暂停和已断开连接

我彻底检查了硬件;所有电压电平都很好。

还参考了 XDS110手册。 我的调试器显示、连接时红色 LED 亮起并熄灭、当我点击"Run"时、绿色 LED 会切换。 。  

请指引我走出去。  

谢谢、此致、

Jesal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Jesal Patel"]但是,就在今天:我能够将程序上载到微控制器,并且在“调试”视图中打开实时更新,但变量值没有更新。

    假设在表达式视图中启用了实时模式并启用了持续刷新、则应支持变量的实时更新。 您看到的确切问题是什么? 目标运行时、该值不会改变、或者存储器访问失败。 在这两种情况下、当您停止目标时、该值是否会更新为预期值?

    [引用 user="Jesal Patel">但当我验证程序加载时,它显示我没有连接目标。 我还可以在左上角看到:已暂停和断开连接

    UniFlash 通常会在目标访问后与目标断开连接、在闪存程序后、将自动断开连接。 如果您按下"验证"按钮、它将执行验证并断开连接。 检查控制台的结果。

    如果您希望在执行操作后保持连接、请启用如下所示的选项:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki