主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我已经为 TMS320F280270设计了一个板、并且我已经在这个板上工作了3个月、
我可以使用 XDS110从 CCS-7调试窗口轻松地对实时进行编程和调试。
但就在今天:我能够将程序上载到微控制器,并且在“调试”视图中打开实时更新,但变量值没有更新。
我尝试对其进行了3-4次编程。 但观察结果是一样的。
我尝试了 UNIFLASH 工具。 它可以成功加载程序的输出文件。
但是当我验证程序加载时,它显示我没有连接目标。 在左上角,我还可以看到:已暂停和已断开连接
我彻底检查了硬件;所有电压电平都很好。
还参考了 XDS110手册。 我的调试器显示、连接时红色 LED 亮起并熄灭、当我点击"Run"时、绿色 LED 会切换。 。
请指引我走出去。
谢谢、此致、
Jesal Patel