This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:CCS/MSP-EXP430G2

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/806512/ccs-msp-exp430g2-ccs-msp-exp430g2

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件:MSP430G2231MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

MSP-EXP430G2 LaunchPad (包含预编程的 MSP430G2553器件)是否与包含 Grace 3.10的 CCS 6.1.2版兼容、是否还支持包含 Grace 3.10的 CCS 6.1.2版 MSP430G2231? 目前、快速入门指南中规定、它支持 MSP430G2553和 MSP430G2231 MCU 的 CCS 版本4 (并且正在工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设 MSP430G2231与 MSP-EXP430G2电气兼容
    只需尝试在 CCS v6.1.2下创建一个空的 MSP430G2231项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mithilesh、

    CCSv6.1.2应该支持 MSP430G2231。 正如 Tomasz 提到的、您可以尝试创建一个空项目来确认这一点。 如果未显示、我将运行更新检查并安装最新的 MSP430更新。

    请注意、我不建议使用 Grace。 该工具多年来未更新、目前不受支持。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。