This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:Code Composer Studio v9

Guru**** 2556950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/805977/ccs-tm4c1294kcpdt-code-composer-studio-v9

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在从事 TI RTOS 项目。  

在项目设置(资源-链接资源)中。

我想使用最新的 Tivaware C:\ti\tivaware c_series_2_1_4_178 库。

我已经使用上述路径更改了位置、但在构建后、它会反映回硬编码路径 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\products\TivaWare_C_Series-2.1.71b。

您能否提供任何建议、说明如何使用 COM_TI_RTSC_TIRTTIVTIVSTIVAC_TIVAWARE_C_series 新路径 C:\ti\TIvaware c_series_2_1_4_178进行设置。?

此致

Ankush。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush、

    此处指定了 TI RTOS 版本/位置:

    您可以在此处更改它们。  选择底部的选项以显示系统变量:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    尽管我已经像您提到的那样添加了路径、但它仍然未反映在"链接资源"中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    正如您所提到的、我已经尝试更改路径、但当我再次构建它时、它将反映出现有路径。

    此致、
    Ankush
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush、  
    如果您移动任何 TI 软件产品、如 TI-RTOS、则可能需要转到 Window -> Preferences -> CCS -> Products 并执行"rediscover..."
    然后重新启动 CCS、  
    然后、您的产品应显示在新位置、如下所示: