This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8.x 编译器中的 C6000支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/806661/c6000-support-in-8-x-compilers

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6455

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在尝试在 CCS v9.01中为 TMS320C6455创建一个新项目。 但是、它告诉我8.3.3编译器、但我收到以下消息:版本8.0.0或更高版本的编译器不再支持所选器件

我安装了用于 C6000的8.x 编译器。 为什么它会告诉我这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C6000编译器的最新版本不支持处理器的旧版本。  支持 C64xx 系列器件的编译器的最新版本为7.4.24版。  请参阅文章 编译器更新 、了解如何安装不同版本的编译器、包括较旧版本。

    谢谢、此致、

    乔治