This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:Windows 中器件与 Linux 中器件的可用仿真器 CCS 存在问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/806290/ccs-tms320f28388d-issue-with-available-emulators-ccs-shown-for-device-in-windows-vs-linux

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 C2000 v5.0.0的最新器件支持作为 CCS 9.0.1的"更新"、将 F28388D 器件作为一个选项。

当在 Linux 和 MAC OS 中安装的 CCS 上运行时、当选择 TMS320F28388D 时、似乎只显示 XDS100和 XDS110仿真器。  

但该器件不会显示用于 XDS2xx 调试探针。

这似乎不同于显示所有仿真器的窗口行为。

我现在不怀疑器件 CCS 基础、因为基本内容在所有操作系统中都是一致的。

仿真器驱动程序是否可以实现这一点?

问题出在哪呢?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghana、

    Linux 和 Mac 缺少相关的驱动程序 xml 文件。 我为此提交了一个错误。 跟踪 ID:DBGTRC-4977

    我可以通过从 Windows 中获取 xml 文件并针对 Linux 和 Mac 环境进行修改来解决该问题。 提取下面的 zip 文件、将其中的 xml (Linux 和 Mac 有一个)放入其中 /ccs/ccs_base/common/targetdb/drivers

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/tixds560ajsm.zip

    谢谢

    Ki