This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMUPROTRACE:TMDSEMUPROTRACE 的电源器件型号

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMUPROTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/805969/ccs-tmdsemuprotrace-power-supply-part-number-for-tmdsemuprotrace

器件型号:TMDSEMUPROTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我的客户购买了 TMDSEMUPROTRACE (www.ti.com/.../TMDSEMUPROTRACE)、 但由于 PSE 的原因、它不包含电源。 因此、他们将为 TMDSEMUPROTRACE 购买电源。 您能告诉我们电源的器件型号吗? 我们刚刚发现 TMDSEMUPROTRACE 需要12V/5A。

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我们没有特定的电源器件型号-相反、我们有一个常规的12V/5.0A 通用电源、该电源具有桶形插孔输出和装配室内制造的小型适配器。  

    我们的最后一批产品使用 Volgen KTPS65-1250DT-3P-VI 作为具有标准2.1mm 内径桶形插孔直流插头的电源。

    探针上的连接器是 Molex 39014030 、配有 Molex 39000059 ( 卷带)或 39000060 ( 袋)两个引脚。  

    极性如上图所示:引脚1未连接、引脚2 (中心)为负、引脚3为正。

    您还可以看到桶形插孔及其连接器在收缩塑料内部有罩。 该连接器类似于 MCM 27-5996CUI PR-002A 、电缆是一对 VW-1级(阻燃) AWG18导线。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔