This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:CCS/TMS320C6678

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/804699/ccs-tms320c6678-ccs-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

下载问题:想要尝试移植 Linux 内核 v2.6.34。 为此、我需要下载 CCS v5.3.00028。 但是、当我登录并提供所需的所有详细信息时、会进入错误页面。 myregistered 软件下。

是否有人可以提供其他来源或尝试解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃希斯特

    我们的软件下载表存在问题、需要您登录才能下载。 CCSv5.0.3受到此影响。 CCS 的更新版本。 不是。 我们的 IT 团队正致力于这一工作。

    是否确定需要 CCSv5.0.3? 很旧。 如果您要移植 Linux 内核、则可能会使用 makefile 和 gcc 进行构建。 这几乎不依赖于所使用的 CCS 版本。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。