Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
是否有办法在 CCS9和 TI-RTOS 项目中启用 MISRA 检查、以便检查仅控制我的代码而不检查 RTOS 文件?
MISRA 检查 对 TI RTOS 文件有很多问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
示例:
我使用 hello RTOS 项目作为项目的基础。
导入:C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53\examples\rtos\CC1312R1_LAUNCHXL_SYSBIOS\hello
之后、我不会打开 MISRA 检查。 例如、hello.c 文件的规则2.1和5.1。 当我重建项目时、我从 RTOS 文件中获得大量 MISRA 警告。 警告为 attached.e2e.ti.com/.../warnings.txt
[n`t 用户="Alex Lipskiy"]如何在我的项目中打开 MISRA,以便此操作不会检查 RTOS 文件
使用 CHECK_MISRA pragma 的方式类似于...
#pragma CHECK_MISRA ("none")
//#include RTOS 文件此处
#pragma CHECK_MISRA ("all")
此外、您必须使用-check_misra 选项进行构建。 有关更多详细信息、请在 TI ARM 编译器手册中搜索 标题 为 CHECK_MISRA Pragma 的子章节。
谢谢、此致、
乔治