This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:CCS v 3.3中的代码大小

Guru**** 2250060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/805569/ccs-tms320c6713b-code-size-in-ccs-v-3-3

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 C6000系列的旧处理器与 CCSv3.3配合使用。 我想计算用于闪存估算的总代码大小/占用空间。 在 CCS v3.3中、是否有任何方法可以在没有.map 文件的情况下找到此信息??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CCSv3.3中、最好使用映射文件。 在从不版本的 CCS 中、您可以使用"Memory Allocation"视图(实际上、该视图还使用更详细的映射文件中的信息)。

    此致、
    John