This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:生成程序时、"release ""和"debug"之间有什么不同?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/801431/ccs-what-is-different-between-release-and-debug-when-build-program

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  :我遇到了令人尴尬的事情,有些人总是使用带有“release”类型 build 程序的 CCS 下载和调试。  但我使用“调试” 。  

这两种构建方式之间有何不同?    

最棒的地方!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅:
    software-dl.ti.com/.../ccs_project-management.html

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Lee
    我找不到它们之间有什么不同。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们只是构建配置(如上面我提供的链接中所述)。 这些编译配置在工程和用户之间可能会有所不同。

    但是*通常*,"调试"配置的优化程度较低(或没有),并且生成了调试符号。 这使调试代码变得更容易。

    “发行”配置*通常*具有更高的优化,以获得更好的性能或更小的代码大小。 此配置用于不需要太多调试可见性的情况

    但所有这些配置都是手动可配置的。

    基本上、构建配置是一组构建选项。 "Debug"有一组、"release"有另一组。 这些构建选项可以更改。 因此、要了解每个项目的功能、请检查每个项目的构建选项。

    希望这可以清除问题。
    Ki