This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:为什么演示模式不起作用

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/804686/ccs-rf430frl152h-why-demo-mode-does-not-work

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用 RF430FRL152H 创建了以下电路。
然后我们制作了一个天线。 (我们创建的天线的电感为1uH、大小与 RF430FRL152HEVM 中的天线大致相同。)

当您尝试与 GUI 一起操作演示模式时、失败、出现错误"CAN not write to the device (无法写入设备)"或"Cannot read the device (无法读取设备)"。
我想知道什么是错误的。

另一个问题是、对于 RF430FRL152HEVM、VDDH 引脚的电压为2.2V。
但是、另一方面、我们的电路中为什么只有1.4V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyosung、

    我的一位同事将在下周初查看详细信息并发表评论。 我怀疑提供的功率不足、尤其是 VDDH 为1.4V。 一种很好的测试方法是不为定制电路提供射频功率、并查看在由稳定电源供电时是否可以读取标签。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyosung、

    您的天线的电感比 EVM 天线(1.8uH)低得多(1uH)。 您是否还更改了谐振电容器 C1以实现13.56MHz 的谐振频率?

    如果尚未完成,请参阅“天线设计指南”:
    www.ti.com/.../sloa217a.pdf

    由于 Ralph 写入的 VDDH 为1.4V、这是不够的。 您是否连接了从器件消耗功率的任何设备?

    此致、
    Helfried