This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CCS 4.0

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/800321/compiler-ccs-4-0

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5515

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

1.在哪里可以下载 dis55和 ofd55?  我想展示反汇编代码。

2.我想知道我是否将程序内存另存为*。out 文件。  我可以重写到其他器件吗?

3.我担心二进制文件是由坏人克隆的。  可以给我很好的建议吗?

我们的芯片是 TMS320C5515、*。bin 被烧写到 nandflash 中。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="xingliang Zhu"]1. 我可以从何处下载 dis55和 ofd55?  我想显示反汇编代码。

    它们是编译器安装的一部分。  目录位置将类似于...

    C:\ti\ccsv4\tools\compiler\c5500_4.4.1\bin

    [引用 user="xingliang Zhu"]2. 我想知道我是否将程序存储器另存为*。out 文件。  我能否重写到其他器件?[/quot]

    我不明白你的意思。  您可能是要问:在 CCS 中、是否可以将一系列存储器保存到文件中、并使该文件的格式与链接器创建的.out 文件相同?  这是你的问题吗?

    [引用 user="xingliang Zhu"]3. 我担心二进制文件是由坏人克隆的。  您能给我很好的建议吗?[/引述]

    我缺乏这方面的专业知识。  我建议您在 器件论坛中就此问题开始新的主题。  

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是不是要询问 是否可以将一系列存储器保存到文件中、并使该文件的格式与链接器创建的.out 文件相同?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为已经有一段时间了,我想你已经解决了你的问题。  非常感谢您的解决。

    谢谢、此致、

    乔治