This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:使用 UART 将数据从 CC2640R2F 发送到 LCD

Guru**** 2528600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/803503/ccs-cc2640r2f-use-uart-to-send-datas-from-cc2640r2f-to-lcd

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要将数据从 CC2640R2F 发送到 LCD、并且需要使用 UART 通信。

是否有人知道如何操作?
我看到了一些有关使用传感器控制器的 UART 仿真器的示例、但不知道如何使用。
另一个选项,我是否可以将"printf"函数用于我的应用程序? 如何选择 UART 通信和波特率?

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看显示驱动程序、您可以选择 UART 作为输出。 请参阅此示例 :dev.ti.com/.../node
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我的问题不够具体,所以我会更具体一些。
    我目前正在使用 cc2640r2f 上的 exemple "simple peripheral"。 我想将数据发送到已经具有嵌入式系统的 LCD。 我的意思是、我需要向它发送数据、它将管理他自己的显示。

    我在一些行代码上看到我们无法使用 UART、因为它被 Display 函数阻止。 是真的吗?
    ->如何使用 Display 功能仅使用 UART 接口发送数据?


    ->我尝试通过 Sensor Controller Studio 实现 UART 仿真器、但遗憾的是失败了。 你有人吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥兰多、

    1) 1)您可以通过将编译器预定义符号列表中的"Board_display_use_uart=1"定义设置为0 (Project -> Properties -> Build -> ARM Compiler -> Predefined Symbols)来阻止显示驱动程序使用 UART

    2) 2)打开程序时、您可以找到 Sensor Controller Studio 示例、包括 UART 示例。

    3) 3)您是否看到了有关传感器控制器的 SimpleLink Academy 实验? (链接: dev.ti.com/.../node )要与 simple_peripheral 集成,请从零开始实验室查看 Project,额外任务1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1) 1)我尝试了它、但确实工作了。 UART_open()函数始终返回 NULL。 我想看看是否有人解决了这个问题、并解释了这个问题、但没有成功

    2) 2)我会再试一次!

    3) 3)是的、当然可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥兰多、

    您可以尝试设置 Display_disable_all define、但它不应产生任何影响。 您可以在 以下位置找到有关如何使用 UART 驱动程序的代码片段:dev.ti.com/.../node

    并不是已经在项目板文件中设置了 UART 硬件属性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1) 1)我尝试了它、但确实工作了。 UART_open()函数始终返回 NULL。 我想看看是否有人解决了这个问题、并解释了这个问题、但没有成功

    2) 2)我会再试一次!

    3) 3)是的、当然可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥兰多、

    您可以尝试设置 Display_disable_all define、但它不应产生任何影响。 您可以在 以下位置找到有关如何使用 UART 驱动程序的代码片段:dev.ti.com/.../node