This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio

Guru**** 2061600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/803918/ccs-code-composer-studio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

CCS 如何帮助自动生成 DoxyGen 等文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岐山

    您可以在 CCS 中启用 doxygen 支持。

    从“帮助”菜单打开“首选项”对话框。

    单击左下角的显示高级设置。

    在筛选框中键入 doxygen

    在底部的"文档工具注释"部分中、将工作区默认值更改为 Doxygen。

    现在,在源文件中,如果我添加函数,然后键入/**并在函数之前的行上按 Enter,它将插入 doxygen 注释块

    还有一个可以实现更完整集成的 Eclox 插件。  我没有使用过这个、但这里有更多信息:

    https://github.com/theolind/mahm3lib/wiki/Integrating-Doxygen-with-Eclipse

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否仅涵盖所有内容或功能? 如果函数已经声明和定义、或者它只能与新函数一同使用、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它的作用可能不仅仅是函数、但这就是我尝试过的所有功能。 它将用于现有的功能。 在我的例子中,我编写了函数,然后插入了/**以使其添加注释块,这在何时定义函数无关紧要。

    我怀疑 Eclox 插件具有更多的功能、因为它需要您安装完整的 doxygen。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。