This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:RF430FRL152H 丰富的

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/804239/ccs-rf430frl152h-rf430frl152h-progarmming

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

我们将使用 RF430frl152h 将一个 pH 传感器连接到 NFC。
当我第一次写入 rf430frl152h 时、我是否需要编程?

如果我必须这么做、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:RF430FRL152H

    工具/软件:Code Composer Studio

    我被告知 RF430-TMPSNS-EVM 仅使用 ROM 代码、因此无需编程。 然后、RF430FRL152H 是否可以在不进行编程的情况下接收 ADC0值?

    我听说有一种对 RF430FRL152H 进行无线编程的方法、我对此也很好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyosung、

    请查看我们常见问题解答中的材料、然后告知我们更多问题。 我们提供了示例软件、对于像您这样的传感器、您可能需要对 MCU 进行编程才能正确处理它。

    常见问题解答涵盖了相关信息、包括可用于开始使用器件的代码示例。

    常见问题解答指南: www.ti.com/.../sloa247