请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 Thread 中讨论的其他器件:CC1350、 TMP116、 SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的专家:
现在我正在使用 cc1350 Launch Pad 并从传感器读取温度和湿度(i2c tmp116示例)、我在主线程中使用 while 函数连续读取数据现在我想创建一个函数、如 void read_sensor()、然后使用计时器定期执行此函数。 我也是 TI 微控制器和 CCS 的新手、因此我在这一步中挣扎、可以帮助我找到解决我问题的解决方案。