This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:如何定期运行函数

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, TMP116, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/803876/ccs-launchxl-cc1350-how-to-run-a-function-periodically

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
Thread 中讨论的其他器件:CC1350TMP116SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

现在我正在使用 cc1350 Launch Pad 并从传感器读取温度和湿度(i2c tmp116示例)、我在主线程中使用 while 函数连续读取数据现在我想创建一个函数、如 void read_sensor()、然后使用计时器定期执行此函数。 我也是 TI 微控制器和 CCS 的新手、因此我在这一步中挣扎、可以帮助我找到解决我问题的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、

    可以通过多种方法来完成此操作、作为一个基础、我建议您查看 SDK 中的"SysBIOS"示例、更具体地说是"时钟"示例。 您可能还需要研究如何制作一个"传感器读取"任务、以便使用信标锁定进行控制。 例如、任务执行读取、等待信标、然后执行另一个读取等 然后、您所拥有的任何计时器都可以简单地布置信标、从而允许您的任务运行。