This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:TI-RTOS 项目.cfg GUI 可't 显示

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/801025/ccs-cc2640r2f-ti-rtos-project-cfg-gui-can-t-be-shown

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在帖子中遇到了同样的问题

我无法激活 SYS/BIOS GUI 视图、其中以更简单的方式显示了 SYS/BIOS 功能。
但是、我使用 CCS 版本:

Code Composer Studio
版本:8.3.1.00004

其他帖子中发布的链接是否仍然为真? 我只是不知道 Eclipse 版本 Neon 是否仍然是 CCS 版本8.3.1的有效版本。

我最后要做的是激活 SYS/BIOS 的日志消息、这些日志消息可以显示在 Code Composer Studio 的"Console"视图中。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    打开文件时会发生什么情况?  它只是在文本编辑器中打开吗?

    如果是、请右键点击 Project Explorer 中的.cfg 文件。

    选择 Open with -> XGCONF

    这将在图形编辑器中打开文件。  下次打开文件时、它还应记住此选项。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉耽误你的回答。
    是的、我可以确认文件现在在"More GUI Like View"中按预期打开。

    很遗憾,我无法激活日志模块(可用产品视图->XDCtools->Diagnostics->Log)

    我可以找到的复选框未勾选并显示为灰色、因此我无法激活它。

    我想使用 System_printf (..) 将日志消息直接打印到 CCS 控制台的方法。

    如何激活 System_printf (..) 我的项目中?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关日志记录的问题、我将在 TI-RTOS 专家的帮助下进行回路。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈亚斯

    您可以右键单击“可用产品”窗口中的“日志”模块,然后选择“使用日志”。 请注意、Log 和 System_printf 不相关。 您是否只是试图将 System_printf 输出到控制台? 如果是、请查看 SimpleLink Academy (dev.ti.com/.../node)中的"Real Time OS->TI-RTOS Basics"和/或"Debugging->Debugging Printing"

    Todd