This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 版本6.1.2不能在 Ubuntu 16.04中打开&'t

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/802058/ccs-ccs-version-6-1-2-doesn-t-open-in-ubuntu-16-04

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

对于如何在 Ubuntu 16.04中运行 CCS 6.1.2、我有一个很愚蠢的疑问。 我尝试多次双击 CCS 6.1.2图标将其打开、但仅显示启动。 如果 Ubuntu 的内部问题或 CCS 安装方式错误、我现在不会这样做。

如果问题可以解决、或者卸载并安装 CCS 最新版本、我需要。

此致。

Resultado de imagen para ccs v6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否检查了以下参考文献中提到的相关性?
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv6

    如果您可以使用较新版本(从 CCSv6.2.0开始)、则 IDE 为64位本机 IDE、因此进行典型 Ubuntu 安装的机会更高。

    我们显然会为新项目推荐最新的 CCSv9.0.1、该项目受到全面支持并处于有效开发阶段。 但是、根据其他条件(传统代码、不同依赖项的组合、例如较旧的 SDK 或器件)、可能会锁定到此版本。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在此网站(http://www.ti.com/tool/ccstudio)中、仅显示 CCS V8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉;网站指示版本8、但当您单击"Download"(下载)按钮时、它实际上会展开以显示最新版本9.0.1。

    此致、
    拉斐尔