This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:手动安装后、Resource Explorer 中未显示旧版本的 SimpleLink SDK。

Guru**** 2526190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/803711/ccs-old-version-of-simplelink-sdk-not-showing-in-resource-explorer-after-manual-installation

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我安装了两个版本 的 SimpleLinkTmCC13x2和 CC26x2软件开发套件(SDK),即最新版本(3.10.00.53 (2019年3月22日))和上一版本(2.40.00.81 (2019年1月16日))。  

当我尝试导航到资源管理器的"软件"文件夹时、只有最新版本显示为已安装。 如何处理以前的版本? 谢谢!

此致

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederic、
    感谢您的报告。 我们将在 Rex 上启用此版本。 完成此操作需要几天时间。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    我为此问题提交了一个错误。 跟踪 ID:Rex-2584

    谢谢
    Ki