This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:如何使用 CCS v9通过 BLDC 代码刷新控制卡

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/802666/ccs-tmdshvmtrpfckit-how-to-reflash-the-control-card-with-the-bldc-code-using-ccs-v9

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

好的、我们只需转到 TMDSHVMTRPFCKIT、就可以开始测试我们的 HV BLDC 电机。 唯一的问题是卡上闪存了针对在 ACI 和 PMSM 电机上运行无传感器 FOC 而优化的代码。 他们提供了 BLDC 电机的代码。

我遇到的问题是、用于回流焊的指令不是很清楚、但也只对应于 CCS v5、并且当前 CCS 为 v9。

我假设我可以使用盒中包含的"DC-PwrEntryMacro[M6]"端口和电源为卡供电、并且无需为整个板提供主电源即可进行刷新。

基本上、我不清楚如何将 CCS v9链接到开发套件并使用 BLDC 代码重新刷写控制卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正准备使用 M6供电。
    关于闪存、它应该与 CCS v5的情况类似、并且不会发生任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您确认通过 M6供电、我还认为开关需要朝 M3 USB 插座闪烁

    问题是、我以前没有使用过任何 CCS 版本、我是一个完整的节点、 我们刚刚购买了此套件、描述如何使用 CCS v5实现它的 txt 文件似乎与我在打开 CCS v9应用时看到的内容无关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    Ramesh 让我看一下您的帖子。

    关于在 CCSv9中刷写:您可以通过选择仿真器和要使用的器件来创建目标配置文件(CCS Debug View -> View -> Target Configurations ->右键单击 User Defined -> New Target Configuration File)。

    一旦您为器件加电并将仿真器从主机 PC 连接到套件、您就可以在 CCS 中启动目标配置文件(右键点击您创建的目标配置文件、然后点击 Launch Selected Configuration)。 成功启动后、您可以在"Debug"窗口中将内核连接到调试器。

    刷新:CCS 调试视图->运行->加载->加载程序(选择要编程到闪存的映像)。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Vamsi

    感谢您的参与。

    目前我不理解的是如何将示例项目从控制套件具体地导入 CCS v9

    "TI\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己设法解决了最后一个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    很高兴它能为您提供帮助、并且您能够解决该问题。
    我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi