This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5969:是否可以在 Code Composer Studio 中直接激活链接器选项、而无需传递命令?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/801407/ccs-msp-exp430fr5969-is-there-a-way-to-activate-the-linker-option-directly-in-code-composer-studio-without-passing-commands

器件型号:MSP-EXP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

是否有方法可以在 Code Composer Studio 中直接激活链接器选项、而无需传递命令?

其理念是在汇编器中使用代码、以便能够生成可执行文件、从而启用链接器选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定我是否理解您的问题。 即使您只有汇编代码、您仍需要让汇编器编译它以生成链接器所需的目标文件。 是否已经有目标文件?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们没有听到您的反馈,我们假设您能够解决此问题或找到您的问题的答案。 如果情况并非如此、请随时发表包含更多详细信息的回复、因为您的原始问题不是很清楚。 谢谢!