This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28235:使用 UniFlash 时、在选择"Program"?时是否会擦除所有闪存扇区?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/801927/ccs-tms320f28235-when-using-uniflash-will-all-the-flash-sector-be-erased-when-choosing-program

器件型号:TMS320F28235
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我的客户只想将应用程序代码下载到闪存中、并保持扇区 A 中的引导加载程序代码不变。

但是、当它们按下"Program"按钮来下载 应用程序代码时、如果选择了所有扇区、那么扇区 A -扇区 H 也会被擦除。 因此、这意味着 在这 种情况下下载应用程序代码时会删除引导加载程序代码吗?  

那么 、建议在下载 应用程序代码时取消选中扇区 A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Aki li 说:
    因此,是否建议 在下载 应用程序代码时取消选中扇区 A?

    是的、没错。

    请注意、根据屏幕截图、客户似乎正在使用 UniFlash 3.x 该版本很旧。 虽然客户可以免费使用该版本、但有一些较新版本的 UniFlash 可支持客户可能想要尝试的器件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时支持!