This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:CCS 调试器(带) TMS320F28069:调试器将不会启动(或运行、但不可运行)

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/800193/ccs-tms320f28069-ccs-debugger-with-tms320f28069-debugger-will-not-start-or-runs-but-is-inoperable

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、社区

使用我的某个 CCS 项目、调试将不起作用:

调用调试器时、擦除闪存并下载软件
运行良好、但:

调试器视图出现在"Debug"窗口中、指示"Debug probe /C28xx (Running)"。
但唯一启用的按钮是红色 的"quit debugger"按钮。
禁用"中断"、"进入"等。

"地址0x3ff788处的中断"(!!) 在"source not found"窗口中报告。  (3ff788是引导 ROM……)

很短的时间前,一切都很好,我不知道发生了什么

有人知道可能会发生什么情况吗?

此致、Goetz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Goetz Borkowski7"]调试器视图出现在"Debug"窗口中,表示"Debug probe /C28xx (Running)"。[/quot]

    这意味着内核正在运行、而不是在 main 处停止的默认行为。 这可能是由于许多原因造成的。 代码卡在引导例程中、甚至无法到达 main、或者它自由地通过 main 运行、因为 CCS 设置未指示它在 main 处停止(此处介绍的设置 )。 检查项目的调试属性以查看是否存在这种情况。

    如果调试器设置不是问题、则需要调试代码的运行位置和原因。 您应该能够"暂停"执行、然后重新启动并尝试调试正在发生的情况。

    [引用 user="Goetz Borkowski7"]前不久,一切都很好,我不知道发生了什么...[/引用]

    您是否更改了项目代码或设置中的任何内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够调试或解决问题。 如果不是、请随时发布包含更新和其他详细信息的回复。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ubstadt / GER 您好、

    你说得对、我应该澄清一下发生了什么... ;-)

    违规错误位于我的链接器命令文件中:
    某种程度上、条目
    "正常:>闪存 ,page = "丢失了。
    "正常"部分指定以标签"_c_int00"开头的代码段、是标准代码
    在"main()"之前执行的命令。
    由于没有解释性分配"section <=> address"、链接器将此段分配给 RAM 地址。
    因此、在 RAM 序列之后、执行没有任何进展...
    =>对于调试器,没有更多机会停下来...

    此外,我还应提到这项任务
    "正常=> RAM 地址"
    如果缺少解释性分配、这不是不可避免的:在早期的尝试中、链接器显然放置了"正常"段
    在任何地方(我不知道在哪里),但它必须位于闪存中--程序在这些情况下工作...

    好的、到目前为止4
    此致、Goetz