This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/801513/ccs-tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

TMS320F28075  找不到名为'devkits.target.General'的目标  

我也遇到了这个问题、在编译工程时会出现错误、详细信息如下所示。


说明资源路径位置类型在路径'C:/ti/bios_6_51_00_15/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages;..'中找不到名为'devkits.target.General'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径中是否存在该目标名称。 .xdchelp /ESMainCPU_FPU 第10行 C/C++问题

这表明我在路径中找不到'evkits.target.General',我已经检查了这些路径,没有这样一个名为'evkits.target.General'的文件。

我已经挣扎了很多,但我仍然无法完成。 如果其他人也遇到过这样的问题,如果你已经解决了,请告诉我我应该怎么做?  衷心感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qiling、

    是否可以附加完整的构建日志? 请将输出复制/粘贴到文件并附加。 我们需要看到一些未在快照中显示的项目。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    请思考您的回复。 昨天晚上我已经把它制作出来了。 当我更改项目名称时出错、因此目标名称已修改。 我从备份项目中找到了正确的目标名称。 然后我更改了目标名称。 以这种方式解决的问题。