This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320DM6467T:检测 K&Amp;R 类型的函数声明

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/801279/compiler-tms320dm6467t-detecting-k-r-style-of-function-declaration

器件型号:TMS320DM6467T

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

在客户代码中、存在混合函数声明。
一种是 K&R 风格:

int fuC (argc)
int argc
{
return argc;
}


另一种是 ANCI-C 样式:

int fuC (int argc)
{
返回 argc;
}


客户希望检测所有 K&R 样式声明并将其重新写入 ANSI-C 样式。

是否可以指定 TI ARM/DSP 编译器将这些声明检测为错误?

是否有所有诊断编号的列表,以便客户自己解决类似问题?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Koichiro Tashiro"]是否可以指定 TI ARM/DSP 编译器来将这些声明检测为错误?

    不幸的是、不  C99标准允许定义函数参数的旧样式。  因此、我们没有检测它的方法。

    [引用用户="Koichiro Tashiro"]是否有所有诊断数字的列表,以便客户自己解决类似的问题?

    是和否  本文 可用、但不是最新的。  当前 TI 编译器中显示的所有诊断编号均相同。  但是、近年来添加的任何新诊断均未记录在案。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    c-faq.com/.../cproto.html