This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS V7.4安装问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/798665/ccs-ccs-v7-4-install-problem

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSAWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好、在 CCS V7.4和 SDK MMWAVE_SDK_03_01_02_Windows-x86-64安装完成后、安装已发现的新可安装产品时、会发生如下错误:

  

详细信息为:

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
下载工件时出现问题:OSGI.bundle、com.ti.rtsc.SYSBIOS.product.ui,6.73.1.01。
文件具有无效内容:C:\Users\LH_Shao\AppData\Local\Temp\signatureFile6049837990751091112.jar
无效内容:resources/general/minime/main.c
jar "C:\Users\LH_Shao\AppData\Local\Temp\signatureFile6049837990751091112.jar"中的文件"resources/general/minime/main.c"已被篡改!
无效内容:resources/general/typic/main.c
jar "C:\Users\LH_Shao\AppData\Local\Temp\signatureFile6049837990751091112.jar"中的文件"resources/general/typic/main.c"已被篡改!

 

因此、我想知道解决这一问题的方法和方法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何安装 SYS/BIOS -是毫米波 SDK 安装的一部分还是单独下载/安装的一部分?

    如果您取消选择 SYS/BIOS、是否能够让其他产品正确安装? 您是否可以尝试一次选择一个、然后查看是否安装了所有或至少部分其他程序?

    如果其它产品安装正常、SYS/BIOS 是唯一失败的产品、您可以尝试卸载 SYS/BIOS (删除 BIOS_6_73_01_01将正常工作)并从这个独立 的下载页面重新安装它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYS/BIOS 是毫米波 SDK 的一部分;
    当您提供并重新安装时、我从链接中删除了 SYS/BIOS 和下载内容、但问题仍然存在。
    我曾为 AWR1642安装 CCS v7.3和毫米波 SDK、但未解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 请尝试以下操作并发布最新错误/屏幕截图吗?

    -重新启动 PC、然后启动 CCS
    -转至 Window Preferences->Code Composer Studio-> Products,并检查 Installed Products 下是否出现 SYS/BIOS 版本(如果有)。 捕获屏幕截图
    -如果未安装6.73.01.01,请单击“Rediscover (重新查找)”,仅选择该产品并尝试安装。 捕获任何错误的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也可以使用较新版本的 CCS 尝试它、例如8.3或9.0.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望前面的建议能帮助您解决这个问题。 如果您仍然遇到问题(即使是最新版本的 CCS)、并且需要进一步的支持、请随时在下面发布包含更新的回复。