This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28030:将项目从 CC 7.0X 导入至8.X

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/798662/ccs-tms320f28030-importing-project-from-cc-7-0x-to-8-x

器件型号:TMS320F28030

工具/软件:Code Composer Studio

在 code composer 7.x 中 、项目被导出(归档)、 在导入到8.0后、头文件位置未知。  

是否可以在导出文件时包含头文件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JW、

    项目由您的文件组成、为了进行构建、它会根据 您的需求和设置使用外部产品和软件包。  

    [引用 user="jw"]是否可以在导出文件时包括头文件
    我不这么做。  

    在旧环境中检查缺少的头文件的路径。  
    在 CCS8.X 下向您的项目添加所需的产品和软件包
    请记住为不同的 CCS 版本/版本使用单独的工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="jw"]是否可以在导出文件时包括头文件

    如果头文件位于工程文件夹中或链接到工程、则会将其导出。 如果通过使用编译器的--include_path 选项纯粹通过引用来挑选它们、则它们将不会是导出的一部分。 编译器选项本身应在导出/导入期间保持不变、但如果所导入机器上的头文件路径不同、则需要在导入工程后在构建属性中手动调整。

    有关导出/导入过程的一些信息、请参阅: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_sharing-projects.html

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、作为测试、我导出了一个已存档的项目并将其导入到 Code Composer 中、头文件的链接路径未被分割。
    路径在哪里输入?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在导出期间、您可以选择是否导出链接的资源。  http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_sharing-projects.html#exporting-to-archive

    但是、导入后、链接的资源将解压到根工程文件夹、因此不会保留其原始链接路径。 这是 Eclipse 定义的行为。  http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_sharing-projects.html#importing-the-archive

    如果这不能解释您所看到的行为、请提供有关您的环境以及您寻求解释的内容的更多详细信息和屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到您的反馈,我假设上面的引用能够解释导出/导入行为。 如果您有其他问题、请随时发表一份包含更多详细信息和屏幕截图的回复、甚至是一个演示您所看到行为的简单项目。 谢谢。