This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 4.0

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/800323/ccs-ccs-4-0

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

你好

能否告诉我如何使用 hex55 从*。out 文件生成加密的*。bin 文件。

请举个例子。  我想加密二进制文件并将其与设备 ID 绑定。

我的芯片是 TMS320C5515、bin 文件将被烧写到 nandflash 中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、hex 实用程序 hex55没有支持加密的功能。

    谢谢、此致、

    乔治