请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1227 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
标题中可能没有太多要添加的内容。 报告了类似的问题。
旧工程使用 F021闪存 API 版本 v01.15.00。
迁移原因:CCS550不能在 Windows 10 Enterprise 上运行。
在 CCS550环境中、我使用--gcc 标志进行编译(如果没有该标志、我将获得与标题中所示相同的错误)。
在 CCS900环境中、-gcc 对问题没有影响。
我希望这个问题可以在不更改代码的情况下得到解决。
在 types.h 中抛出错误:
#if defined (_TI_TMS470_V7__)
#if !defined (__GNU__)
错误"F021闪存 API 需要启用 GCC 语言扩展"
#endif
#endif
使用的编译器为:TI v18.12.2.LTS
此致
Michael