This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/799631/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

主席先生、我们在 CCS v-8.0中创建 C++新项目时遇到问题。

这里介绍了交叉编译器修复和路径的功能。

但是、在这里、我们没有给出任何路径、直接完成了。

因此、误差如图所示。 在下面、

请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您似乎正在尝试创建标准 Eclipse 项目。 除非这是您的意图、否则您很可能需要创建 CCS 工程。 假设是后者、请参阅:
    software-dl.ti.com/.../ccs_getting-started.html

    我建议从现有示例开始、而不是从头开始创建新项目。 请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Hercules_LaunchPad

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能不能帮助我们在 CCS v-8.0中创建一个新的 C++项目、以及是否有任何选项可在 CCS 中将 C 代码转换为 C++代码。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Praveena M"]您能不能帮助我们在 CCS v-8.0中创建一个新的 C++项目

    请参阅我之前发布的有关创建新 CCS 工程的第一个链接。 CCS 工程同时支持 C 和 C++文件。

    [引用 user="Praveena M"]以及是否有任何选项可在 CCS 中将 C 代码转换为 C++代码

    不存在此类转换工具。 但我不确定您为什么要这样做。 CCS 工程可以处理 C 和 C++文件。