This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:警告:数据正在写入自动生成的文件

Guru**** 2579345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/799075/ccs-tm4c1294ncpdt-warning-data-is-being-written-to-auto-generated-file

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 TI-RTOS 在 TM4C1294NCPDT 上使用 CCS v9.0.1开发嵌入式应用。

我最近安装了 CCS v9.0.1。

我收到了一些有关生成 hex 文件的警告。 我想知道发出此警告的原因,以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十六进制实用程序的默认输出为 Tektronix 格式、默认 ROM 宽度为8位。  考虑到这一点、请在 ARM 汇编工具手册中搜索 十六进制实用程序章节中标题 为将数据分区到输出文件的子章节。  最可能的解决方案是添加选项--romwidth=32

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。

    我按照建议操作、"警告:正在将数据写入自动生成的文件"消失。

    警告:“WARNING:section TestApp.out (.text)被2填充为22028的大小,以满足指定的4内存宽度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="harshal Patil"]警告的内容:"警告:部分 TestApp.out (.text)用2填充到22028的大小、以满足指定的4内存宽度

    请参阅 此论坛主题

    谢谢、此致、

    乔治