This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-CC26X2R1:IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包8.1.0.00007)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/799245/compiler-launchxl-cc26x2r1-icepick_c-error-error--261-0xfffffefb-invalid-response-was-received-from-the-xds110-emulation-package-8-1-0-00007

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具/软件:TI C/C++编译器

将十六进制映像加载到电路板后,我执行了 Run->Debug,这时就可以了。  一段时间后、我收到此错误

Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。

IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.1.0.00007)
IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.1.0.00007) 即如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个非常不寻常的信息,我在这里再也不能重复。 请查看以下主题、其中包含一些其他详细信息。
    e2e.ti.com/.../524952

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔